欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刷子的特点与用途、选型要点

  • 2024.01.04 18:50:57
  • 米思米
  • 3457


 刷子                                                                                                                                               

用于涂刷涂料、清漆等的工具。

刷子的特点与用途、选型要点

特点

·         与其他涂料工具相比,毛刷更轻、更易于使用。

·         可以根据需要自由调整涂层的厚薄。此外,其表面处理的质量是最好的。

 

米思米推荐商品:专业水性涂料刷子(竹柄)

 刷子的特点与用途、选型要点

商品型号:TPB-511

 

米思米推荐商品:油漆用刷子(木柄)

 刷子的特点与用途、选型要点

 

商品型号:TPB-323

 

米思米推荐商品:超级通用刷子

 刷子的特点与用途、选型要点

 

商品型号:TEGS-50S

 

 

按刷毛材料区分的特点

刷毛材料

抗碱性

抗酸性

动物毛(山羊毛、马毛、猪毛等)

强

弱

PP(聚丙烯)

强

强

PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)

PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)

弱

强

尼龙

强

弱

 

关于刷毛材料的选择

山羊毛

是刷毛材料中较为常用的一种。由于刷毛柔软,不易留下刷痕,且保持涂料效果好,所以多用于涂刷清漆、合成树脂漆的毛刷。

马毛

刷毛硬度适中,保持涂料效果好,所以常用于涂刷粘性油漆、镀锌铁皮、油性清漆的刷子。

猪鬃

其特点在于,毛质较粗,中段非常硬,但毛尖柔软。通常用于涂刷环氧树脂、粘合剂等粘性涂料以及用于除尘毛刷。

化学纤维

PP(聚丙烯)、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)和尼龙是主流,多用于涂刷水性涂料的毛刷。这是因为水性涂料不易在化学纤维刷毛的表面固结。

混合刷毛

通过混合各种不同的刷毛,可以利用其各自的特性来调整刷毛的长度以及涂料的含量,从而制造出更易于使用的产品。

 

 

用途

水性用

这种刷子主要由易于让涂料脱离的化纤制成。适用于快干水性涂料。

油性用

这种刷子主要由坚固的马毛制成,对油性涂料的保持力好、铺展性好,易于涂刷。

清漆用

使用细刷毛,不易留下刷痕。更易于涂刷出光滑的涂装面。

小知识  刷子的使用方法

· 使用新刷子之前,请用手充分揉捏以去除松散刷毛(脱落的刷毛)。

· 蘸涂料时,让涂料含浸至刷毛长度的2/3左右位置,更容易进行涂刷。

· 如果一直将刷子浸泡在有机溶剂中,则刷毛根部的粘合剂会溶解,导致刷毛脱落。

· 还可用于清除细小灰尘和污垢,而不会划伤周围区域。


要点如下!

 

· 请根据涂料和要涂刷的区域选择刷子的刷毛材料、形状、种类。

· 请确认刷毛长度(mm)、刷毛宽度(mm)。· 请确认把手材质、全长(mm)。

                                                                                             刷子的特点与用途、选型要点


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities